This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243028/tas2562-tas2562-design-review
器件型号:TAS2562我设计了一个使用两个 TAS2562放大器的电路板。 如果可能、我希望在订购电路板之前让专家审查设计的音频部分。 我不希望将该设计发布到公共论坛、因为我们打算使用该设计的产品尚未获得专利。 我曾尝试尽可能密切关注数据表、但我们希望使用4层电路板、因此这不是参考设计的完美复制。 它不会用于对音频质量至关重要的环境、因此它不需要达到完美、但我们仍希望保持尽可能高的质量。 主板还包含 CC8530和射频组件、但是我将请您通过 Simplelink 2.4GHz 设计审核单独审核该部分。 我的学位属于机械工程专业、因此我对电子产品没有太多经验、 非常感谢您提供任何建议、更正或建议。
谢谢!
奥斯汀
我还需要对设计中位于射频另一侧的音频部分进行审查。 它使用连接到 vesper vm1000麦克风的 tlv320adc3101。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
我会将您添加为朋友、我们可以通过电子邮件联系您进行设计审查。 我们的团队可以处理 TLV 和 TAS 审核
此致、
亚瑟
Arthur、
我已经尝试了私人消息,但我 没有听到任何回复。 您是否有首选的联系方式?
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
TAS2562的原理图看起来是正确的、我没有任何问题。
对于 ADC3101、建议通过一个0.47uF 电容器将未使用的模拟输入连接到 GND。
布局指南。 您可以共享.brd 文件吗? 我觉得使用光绘文件检查布局并不简单。
此致、
亚瑟
Arthur、您好!
感谢您的回复。 我为您提供了两种设计的.brd 文件。
谢谢!
奥斯汀
谢谢奥斯汀,我有他们。 我明天会进行分析并提供反馈。
此致、
亚瑟
感谢您的帮助。 我只想看看您在设计审查方面是否取得了任何进展。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
很抱歉我之前估计的时间不正确。 我发现自己很忙。 我明天会分享反馈。
此致、
亚瑟
Arthur、
我只是再次检查一下审查的状态。 我知道你很忙,我不是很讨厌--我只是想确保它不会被遗忘。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
从我的角度来看,提醒是非常有帮助的,所以不觉得恼人.
我尝试在 Allegro PCB 查看器中打开文件、但看到一些错误、说设计已损坏。 您能否共享 PDF 版本的 PCB 层? 这可能更便于查看和调试这些文件/工具。
此致、
亚瑟
Arthur、
我只是要进行检查以确保您收到了带有新文件的 PM。 如果这些函数不起作用、请告诉我。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
是的、我收到了文件。 我发现同样的问题。 您是否可以尝试以 pdf 格式共享图层? 还是仅通过几张屏幕截图显示器件的相关布线情况?
此致、
亚瑟
Arthur、
我只确认你收到了布局的 PDF 文件。
谢谢!
奥斯汀
此外、回过头来看看您关于通过 ADC3101的0.47uF 电容器将未使用的模拟输入接地的建议、您是意味着将引脚13上的 C1值更改为0.47uF、还是我需要也为引脚6、7、8和11添加电容器? 如果是后者,是否绝对必要呢? 我们的设计空间非常受限、如果不 扩大电路板尺寸、将很难为所有这些引脚增加布线。
谢谢!
奥斯汀
大家好、Austin、我现在正在审查 pdf。
此致、
亚瑟
Arthur、您好!
感谢您的回复。 我只是检查一下你是否能够在审查中取得任何进展。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
我通过私人消息共享了布局评论。
去耦问题。 技术上建议使用0.47uF 电容器对每个未使用的输入进行去耦、然而、这只能带来很小的性能改进、通常对于专业音频应用来说、需要这种分离、但是对于通用用途、可以在软件中将输入保持悬空并禁用。 对于您的情况、我建议用0.47uF 替换去耦电容器。
此致、
亚瑟
亚瑟
感谢您发送编修。 我想我执行了您建议的所有更改、但由于电路板的射频侧存在错误、必须做更多改动。 我在数据表中遗漏了射频芯片不能有分离轨、因此我必须将放大器更改为 TAS2563以允许3.3V IOVDD。 由于我不得不完全返修接收器板并对发送器做一些更细微的更改、因此您需要再次查看板以仔细检查是否存在任何错误。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
我已收到您的文件。 我需要一些时间来提供一个完整的回顾。 我可以在本周分享我的笔记。
此致、
亚瑟
您好、Arthur、再次感谢您的所有帮助。 我只是想看看你是否找到时间在本周查看文件。 如果您需要我的帮助、请告诉我。
谢谢!
奥斯汀
您好、Austin:
我会在接下来的几天给我反馈、道歉
此致、
亚瑟