This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:与磁性扬声器一同使用

Guru**** 2634745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1263734/lm48580-using-with-magnetic-speaker

器件型号:LM48580

您好!

我们在使用 LM48580的原理图中发现一个错误。 在数据表中、我们没有看到该器件只能与陶瓷扬声器一起使用。

我们采用了磁性传感器:

https://www.knowles.com/docs/default-source/model-downloads/rab-32257-000.pdf?Status=Master&sfvrsn=9a2d75b1_0

我们可以看到 PWM 的声音输出工作正常、音调可以按照我们想要的方式进行播放。

当我们使用此器件取出错误的扬声器时、可能会出现什么问题?

器件的稳定性是否存在问题、或者我们是否也可以将扬声器与您的器件配合使用?

我们的问题是更改原理图和 PCB 非常困难、因为该 PCB 现在已投入生产。

此致

埃卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eckart、您好!

    LM48580应该可以驱动 传统扬声器。  通常建议放置一个串联电阻、以防止在较高频率下出现类似短路的行为或陶瓷扬声器、在您的情况下、不需要该串联电阻。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师