Other Parts Discussed in Thread: LM48580
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM48580 您好!
我们在使用 LM48580的原理图中发现一个错误。 在数据表中、我们没有看到该器件只能与陶瓷扬声器一起使用。
我们采用了磁性传感器:
https://www.knowles.com/docs/default-source/model-downloads/rab-32257-000.pdf?Status=Master&sfvrsn=9a2d75b1_0
我们可以看到 PWM 的声音输出工作正常、音调可以按照我们想要的方式进行播放。
当我们使用此器件取出错误的扬声器时、可能会出现什么问题?
器件的稳定性是否存在问题、或者我们是否也可以将扬声器与您的器件配合使用?
我们的问题是更改原理图和 PCB 非常困难、因为该 PCB 现在已投入生产。
此致
埃卡特