请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2781 您好!
我正在尝试使用 SMT32来配置该 IC。 尽管我曾尝试过疑难解答、但仍然无法通过 I2C 访问 IC。 我在两块不同的 PCB 上试用过4个 IC、但结果是一样的。
启动过程为:
1.) 电源15V、5V、3.3V 和1.8V
2.) 将 SDZ 设置为高电平
3.) 开始通过 I2C 写入寄存器
IC 实际上并不消耗电流、因此我假设它仍处于某种关断模式。 当我尝试对其进行寻址时、它不会以确认位进行响应。 我已经用示波器检查了 I2C 时钟、波形看起来不错。
原理图: 
电源电容器: 
布局:
顶层 
底层:

第2层为 GND、第3层为15V。
组件视图: 
逻辑分析仪:


任何帮助都是永远感激.