This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:IC 不启动;无 I2C 确认

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1263572/tas2781-ic-does-not-start-no-i2c-acknowledge

器件型号:TAS2781

您好!

我正在尝试使用 SMT32来配置该 IC。 尽管我曾尝试过疑难解答、但仍然无法通过 I2C 访问 IC。 我在两块不同的 PCB 上试用过4个 IC、但结果是一样的。

启动过程为:
1.) 电源15V、5V、3.3V 和1.8V
2.) 将 SDZ 设置为高电平
3.) 开始通过 I2C 写入寄存器

IC 实际上并不消耗电流、因此我假设它仍处于某种关断模式。 当我尝试对其进行寻址时、它不会以确认位进行响应。 我已经用示波器检查了 I2C 时钟、波形看起来不错。

原理图:

电源电容器:

布局:

顶层

底层:

第2层为 GND、第3层为15V。

组件视图:

逻辑分析仪:



任何帮助都是永远感激.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:

    您是否可以尝试将地址向右移动1位? 数据表中提供的地址0x70将 r/w 位视为0。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    谢谢、他工作得非常好。 如果您能 在这里看看下面的问题, 我将非常感激。

    此致、
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:

    我们将了解您对另一个主题的更新并跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师