Other Parts Discussed in Thread: PCM1865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1865 大家好、我已将 PCM1865的 Vref 连接到 OPA1865的 VCOM、我想知道是否应该将它除以2。 我的 OPA 已连接至+18V /-18V。 但 Ive 读取 VCOM 应该连接到 AVDD/2、因此我不确定。 我是否应该像这样将其除以2?

让我感到怀疑的是、这种配置中的 OPA 具有 Vs-至 GND、它不是差分。
这是我的配置: