This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865和 OPA1637连接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265171/pcm1865-pcm1865-and-opa1637-conection

器件型号:PCM1865

大家好、我已将 PCM1865的 Vref 连接到 OPA1865的 VCOM、我想知道是否应该将它除以2。 我的 OPA 已连接至+18V /-18V。 但 Ive 读取 VCOM 应该连接到 AVDD/2、因此我不确定。  我是否应该像这样将其除以2?

让我感到怀疑的是、这种配置中的 OPA 具有 Vs-至 GND、它不是差分。  

这是我的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    VREF 已在内部设置为 AVDD/2、因此无需分压器。 但是、我不确定 R101和 R140是否必要。 您能否向我解释一下您在这两个电阻背后的思考过程?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在两个不同的地方问我的后续问题我不确定论坛是如何工作的,感谢您的快速反应。 我目前正在更换启动这个项目的人、我想弄清楚他的设计、我仍然不确定为什么这些电阻器放在那里、R101是1k、R140是100、我认为如果 VREF 是 AVDD/2、就不应该再有压降了、 就在 OPA 跟随器电路通过连接器时、可能与通过连接器有关、但我不确定。 我不相信他们是需要的。 感谢您的全力帮助!