This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:需要通过软件降低增益(I2C)

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259043/tas5720a-q1-need-to-reduce-the-gain-by-software-i2c

器件型号:TAS5720A-Q1

下面是我们在当前模型中使用的音频放大器详细信息

 

VPN

MPN

P701127DFA0000

TAS5720ATDAPRQ1

 

该放大器可支持高达25W 的功率、但我们使用的是额定功率为0.5W 的扬声器。 运行@ 2 KHz 时扬声器出现故障(测量的图像附加在输出侧)  

是否可以通过 I2C 更改寄存器设置来通过软件降低增益。

SPK_GAIN0 (11)和 SPK_GAIN1 (12)均使用3.3V 上拉。它配置 为软件 控制。

但数据表,页号30,  A_GAIN = 00 (在描述中如果 11:该设置是保留的,不得使用)。 以便判断我们是否能够使用。

我们 在数据表左右两侧的音量控制中都看到过、我想知道增益和音量之间的关系是什么吗? 如果我们要降低扬声器的音量、我们可以通过使用同一个放大器来保护扬声器。

请尽早分享评论。 提前感谢。

 

注意:DVP 已完成,我们无法更改 PWB 级别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    Unknown 说:
    我可以知道增益和音量之间的关系吗?

    GAIN 是模拟部件放大器环路增益、只能提供非常有限的选项。 音量是数字部分设置,使用数字电路直接增大或减小数字信号,更灵活。 使用没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。

    所以、您建议使用音量控制。

    如果我在控制寄存器0x04、0x05中进行更改、我可以降低音量并实现较低的功率输出。 这样我就可以使用功耗更低的扬声器、并且不会损坏。

    希望上述内容是正确的、如果不正确、请告诉我。

    另请建议是否需要任何东西来设置其他寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    以上所述内容是正确的,如果不正确,请告诉我。

    一切似乎都很好。 我们可以调节音量以找出适合您的扬声器的设置。

    另请建议是否需要任何设置其他寄存器。

    默认设置适用于正常使用、此器件上没有太多选择。 不需要特别更改其他任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    在数据表中,不得使用11项设置。 但在电流电路中,我们被 提供为11(通过一个电阻器上拉3.3 )。

    因此,当前配置了哪个,00 (默认值)或11?

    我也想知道什么建议会更好,请建议.

    如果您建议使用00选项、则意味着我没有接地配置。

    如果我保持引脚断开、则意味着需要00。

    请分享您的评论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    在数据表中,不得使用11种设置。 但在电流电路中,我们被 提供为11(通过一个电阻器上拉3.3 )。

    似乎我们在这里有一些误解。 上拉应为器件引脚11/12、SPK_GAIN0/1、将它们都上拉意味着将使用 I2C 来控制增益、您正在正确使用。

    然后、在使用 I2C 时、您需要配置寄存器0x06位3-2。 该寄存器设置 与原理图相关、您可以选择3个选项、不应将11写入这两个位中。 对于使用的电流、可以选择最小增益、默认值00没有问题。 您无需更改此寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "了解"说得很好。

    所以我将以00 (默认值)运行。 但我使用的扬声器仅0.5 W ,为了获得更低的功率 输出,我可以使用音量控制寄存器(0 X04 & 0x05 )

     这就是 在使用此放大器时实现更低功耗并保护扬声器的方法。
    注1:设计冻结,我们无法更改  

    请分享您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

      我同意你的看法。 使用较小的体积是比较好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。
    我们正在处理此问题、完成后、让我关闭、等待一段时间。