This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865至 OPA1637DGK 连接

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264654/pcm1865-pcm1865-to-opa1637dgk-connection

器件型号:PCM1865

Im 将 OPA1637DGK 差分输出连接到 PCM1865、Im 对 共模电压连接有透彻的认识。 我需要它吗? 我何时需要它? 我以为我这样做了,我把它们连接起来,如针塔所示,但我不确定我需要这种连接。 只是为了澄清一下、它们位于通过连接器连接的单独电路板中、这些是原理图的图片。 可能不需要连接 VCOM、因为在 PCM 上看不到任何常见的电压要求、但仍然无法一一一展身手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    我假设有4个运算放大器向 PCM1865提供差分信号、对吗? 以 IN1P&M 输入为例、您希望将 VCOM 从运算放大器连接到 ADC、对吗? 目前不是很清楚"VCOM 1 4 B"在 IC 上的终止位置。 请说明您为何尝试将该终端连接到 IC?  

    我还在您的原理图上记下了一些事项。 请遵循以下指南:

    • 如数据表中所述、将1uF 连接到 Vref

    • 您的差分输入在4.2Vrms 下不能超过满量程限制。

    • 输入端周围的电路看起来不错、但请确保 输入端包含所需的直流阻断电容器。 它们可以这样实现:  

              

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了进一步的研究,可以更好地理解这个主题,能够回答我的问题,没有,你的意见是非常有帮助的,谢谢!