请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1865 Im 将 OPA1637DGK 差分输出连接到 PCM1865、Im 对 共模电压连接有透彻的认识。 我需要它吗? 我何时需要它? 我以为我这样做了,我把它们连接起来,如针塔所示,但我不确定我需要这种连接。 只是为了澄清一下、它们位于通过连接器连接的单独电路板中、这些是原理图的图片。 可能不需要连接 VCOM、因为在 PCM 上看不到任何常见的电压要求、但仍然无法一一一展身手。