This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:多个 SRC4392 DIT 输出同步

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264646/src4392-multiple-src4392-dit-output-sync

器件型号:SRC4392

我们正在设计一个使用4 x SRC4392的电路板、这些电路板全部被用作 DIR 和 DIT。 我们希望确保所有4个器件的 DIT 输出同步(源数据将具有相同的 MCLK、BCLK、LRCLK)。

从数据表来看、这样做的方式是设置第一个 SRC4392器件到 BLS 引脚上的输出、然后连接到其他3个 SRC4392器件、同时 BLS 也被设定为输入。

是这样吗? 如果可以、我是否也正确、此操作不需要同步输出引脚? (在这种情况下、我不确定为什么会出现这种情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您的理解是正确的。 我 见过4个器件以菊花链方式连接、但没有 并行使用。  我相信您对设置的描述是正确的

    为此、我认为不需要 SYNC (输出引脚)。

    此致、

    阿拉什