This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:高温操作

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264956/pcm4220-high-temperature-operation

器件型号:PCM4220

我使用具有12.8MHz 主时钟的 PCM4220来生成200kHz 的采样率。 该部件的频率最高可达216kHz。

该器件在主模式下运行。 请参阅随附的原理图。

该器件预计将非常热地运行、根据数据表、功耗至少为340mW、并且我们将在外壳温度上测得大约比环境温度高20摄氏度。  

问题;

1) 1)数据表指定了+85DegC 最大环境温度。 这是否适用于200kHz 采样率?

2) 2)估算的结温是多少?  

3) 3)由于数据表中没有 theta-jc 或结温、因此最高结温是多少?  

e2e.ti.com/.../PCM4220_5F00_Issue-_2800_4_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款旧器件、我没有可用的 Rth JA。

    但是、我们可以尝试以巧妙的方式进行最坏情况下的估算。

    从下表中删除了在 fs=200kHz 时 Pd =0.34W

    TJ 最大值=150度   Ta 最大值=85度   Pd =0.34w

    RthJA =(150-85)/0.34=191°C/W

    在 Ta=40度 Tj< 40+191*0.34的实际环境下

                                 TJ<40+65  或105度

    虽然此估算在一般情况下并不准确、但可用作第一个估算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们在温度室中测试了 PCM4220、并注意到外壳温度比环境温度高15至17DegC。  

    在85°C 下、经过2分钟的工作后、经过98°C 的去磁。  

    在85°C 下、经过10分钟操作后、其温度为100.1DegC。  

    我们移除了温度、电路板冷却、现在 ADC 有一个错误的输出。 它会每64ms 产生一个满量程脉冲、宽度为56us、即使没有输入也是如此。  

    Question:

    A)+17DegC 外壳温度是否高于环境温度?  

    b) ADC 现在是否损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应更换为新的 ADC、然后查看故障是否消失。  

    我之所以这样说、是因为您的电路板上还有其他组件也可能因高温而产生故障。 如果更换 ADC 清除了您的故障、则说明 ADC 有故障。

    结温通常为 Pd 外壳温度上的 Rth_jC*Rth。

    RTH_J-C 作为第一个猜测值很小或0.5度/白。 这意味着外壳温度接近结温。如果是这样,则结温略高于100摄氏度,低于150摄氏度的最大值。