This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:LM3886增益设置为低于10时的稳定性(需要数据表提供增益10)

Guru**** 2559480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267543/lm3886-stability-when-lm3886-gain-is-set-below-10-gain-10-is-datasheet-required

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件: LM4766

您好 TI  

因为它们具有特殊需求。 客户需要在同相增益为4或更低的情况下设计 LM3886。 此外、LM3886需要输出1A 来驱动8欧姆负载

我仔细阅读了 Bruce  https://www.edn.com/op-amps-g1-stable-decompensated/中有关单位增益稳定放大器补偿方法的文章  并从 Collin  https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/taming-oscillations-the-capacitive-load-problem 中发帖

我认为这些方法适用于容性负载,但对于非单位增益稳定(解补偿 ) 如 LM3886,我没有看到太多的信息   

我尝试使用1pF~5pF 的同相增益4 、它可以稳定并在现实中工作(同相增益3、1pF-5pF 在 TINA 中可以、但在现实中会失效。 增益4和5具有更大的相位裕度)

我可以问其他方法(以及一些相关的帖子)来设置  非单位增益稳定(解补偿) 运算放大器吗?  

I aslo 在反馈中尝试 RC、但相位裕度为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yiting

      很抱歉、我们可能无法直接帮助您使用此设备。 此器件剩余的信息非常少、我们目前没有有关这一点的研究结果。 数据表实际上指出了当增益小于10时、不稳定情况可能满足要求。

      请问我们现在是否需要音频放大器? 由于我们的团队主要研究 D 类音频放大器、我们是否可以考虑使用最近推出的器件、例如模拟输入 TPA3128或数字输入 TAS5825。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模拟输入 TPA3128

    您好、He

    感谢您的回复

    我们使用音频放大器作为简单的放大器 电路 来执行10kHz、1A 至8 Ω 负载。 因为 LM3886在 THD + N 上具有出色的

    您是否会推荐一些具有良好 THD + N 的模拟输入/模拟输出音频放大器?

    此致

    宜廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yiting

      可悲的是、D 类放大器似乎没有如此低的 THD。 请检查是否可以使用 TPA3138。

      另外一个 AB 类的产品、LM4766也有很好的 THD 价值、它不是我们集团的产品。 如果有兴趣、您可以提出另一个有关该器件的主题。