Other Parts Discussed in Thread: LM3886, LM4766
主题中讨论的其他器件: LM4766
您好 TI
因为它们具有特殊需求。 客户需要在同相增益为4或更低的情况下设计 LM3886。 此外、LM3886需要输出1A 来驱动8欧姆负载
我仔细阅读了 Bruce https://www.edn.com/op-amps-g1-stable-decompensated/中有关单位增益稳定放大器补偿方法的文章 并从 Collin https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/taming-oscillations-the-capacitive-load-problem 中发帖
我认为这些方法适用于容性负载,但对于非单位增益稳定(解补偿 ) 如 LM3886,我没有看到太多的信息

我尝试使用1pF~5pF 的同相增益4 、它可以稳定并在现实中工作(同相增益3、1pF-5pF 在 TINA 中可以、但在现实中会失效。 增益4和5具有更大的相位裕度)
我可以问其他方法(以及一些相关的帖子)来设置 非单位增益稳定(解补偿) 运算放大器吗?


I aslo 在反馈中尝试 RC、但相位裕度为负。