This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100IRHBR - MCU RTOS 集成代码

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267975/tlv320aic3100irhbr---mcu-rtos-integration-code

我们的一个探索性项目使用外部音频编解码器。
我们需要有基于 RTOS 的驱动程序来启动音频编解码器。
您能否 告诉我们、我们如何将其与 MCU 环境集成?
我们可以看到有各种基于 Linux 的驱动程序、但我们如何利用基于 Linux 的驱动程序将其移植到 RTOS 环境中?
是否有任何 EVB 套件可以为以下配置生成所需的详细信息-
在受控模式中、采样频率为44kHz 的 I2S 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 TI 网站申请适用于 aic3100的 PPC3工具、它将满足您的要求。