This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:-

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265413/pcm1863--

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件: PCM1860

我们在 I2C 模式下将 PCM1863用于音频接口、其中将 MD0下拉至设置为 I2C 模式、将 MD1上拉至高电平以将地址设置为0x96、对 DVDD 和 IOVDD 进行排序并为3.3V 电源供电(建议使用电容器) AVDD 也配有3.3 (推荐使用电容器)、X1 (25MHz)和 SCL&SDA (引脚24&23)提供外部时钟、但我无法检测 I2C 总线上的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出这个问题。 您能否分享您的原理图?  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 我想澄清您的问题。  

    您是指 i2c 总线还是 I2S 总线? 您是否无法在 ASI 总线(I2S 部分)上查看器件数据输出? 或者您无法将 i2c 指令发送到您的设备? (此部分将配置说明发送到您的 IC)

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确切的问题是、当我运行 i2cdetect -y 时、我无法在 i2cbus (i.e)上检测到 pcm1863。 pcm1863没有列出)。

    此致、
    布万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvan:

    今天是 TI 在美国的假日。我们将在明天结束前回复您的问题。

    请勿回复此邮件、除非我们未及时回复您。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Bhuvan、  

    我看到您在 SCKI 引脚的位置使用 XI 引脚作为 MCLK 输入。 XO 和 XI 引脚用于晶体等时钟发生器。 您使用晶振还是 CMOS 级 MCLK 作为时钟源? 如果您使用 CMOS 级时钟、请使用 SCKI 引脚。 如果您坚持使用 XO 和 XI 引脚、请按如下所示的方式连接晶体。

    在配置时钟源时、还应记住这些时钟要求:

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         很抱歉响应延迟。 我们使用 CMOS 级时钟不是晶体、并且我们已经按照所述进行了更改、即、将时钟输入从引脚 XI 更改为 SCKI (24.54Mhz)。 但我们仍然无法检测 i2c 总线上的芯片。

    此致、
    布万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Bhuvan、  

    尝试将 SDA 和 SCL 线路上拉至 IOVDD。

    本文档-

    了解 I2C 总线-德州仪器 www.ti.com/.../slva704

    包含有关如何将 i2c 线路拉至数字电源线路的说明、以及有关 i2c 控制的更多信息。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCL 和 SDA 上拉至 IOVDD (3.3V)。 我们甚至尝试将晶体连接到25MHz 的 XI 引脚。 但徒劳。 我们仍然无法检测 I2C 总线上的 IC。 您是否可以分享 PCM1863正在检测到任何地址配置的任何参考原理图

    此致、
    布万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvan:

    感谢您的更新。 另一项建议是遵循第11.1至11.4节中的电源要求。

    并留出48小时的随访时间。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Bhuvan、

    需要注意的几点:

    • 上拉 i2c 线路时、使用2.2千欧
    • 确保您实际使用的是 PCM1863、而不是该器件系列中的硬件控制版本(pcm1860/61)
    • 确认您的所有连接均正确无误。 确保将 SDA 和 SCL 线路拉至正确的电源、并且电源符合标准  
    • 请确保为 SCL 线路使用正确的速度(100kHz-400kHz)、并遵循第7.9节中的以下时序要求:       

    请在反映笔记时发送 SDA 和 SCL 行的示波器快照。  

    此致、

    Ore.