This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:大于96kHz 的低延迟滤波器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268987/pcm1820-low-latency-filter-in-more-than-96-khz

器件型号:PCM1820

大家好、

是否可以在 fs=192kHz (BCLK=64 fs)的情况下使用低延迟滤波器?

如果可能、群延迟如何?

此致、

转至