您好!
我们在 解决方案中使用了 TLV320ADC3101EVM-K。 请查看以下有关同一主题的问题:
1) 1) 可连接到 ADC 单端输入的最大输入阻抗是多少。 因为我们要连接低通滤波器。
2) 2)我们要将任意波形发生器作为源连接到 ADC、您是否建议1KHz 频率的任何滤波器? 正如我们看到的、本底噪声稍高、基频振幅降低(1kHz)、如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 解决方案中使用了 TLV320ADC3101EVM-K。 请查看以下有关同一主题的问题:
1) 1) 可连接到 ADC 单端输入的最大输入阻抗是多少。 因为我们要连接低通滤波器。
2) 2)我们要将任意波形发生器作为源连接到 ADC、您是否建议1KHz 频率的任何滤波器? 正如我们看到的、本底噪声稍高、基频振幅降低(1kHz)、如下所示:
尊敬的 Kiran:
在数据表的第10.3.0节中、有一个图表列出了阻抗、并说明了该技术如何根据对 前端衰减进行编程 和设置 MIC PGA 增益的方式发生变化。 在-6dB 衰减和40dB PGA 增益下、最大值为92kΩ。
此外、我认为您不需要实施低通滤波器。 由于存在输入阻抗和所需的交流耦合电容器、因此创建了一个高通滤波器。 我建议将您选择的电容器与输入电平配对使用、以滤除您看到的噪声。
此致、
D·戴维恩
尊敬的 Kiran:
我们对话的最新动态:
对于可与输入引脚串联的最大阻抗不应有任何限制。 但是、请注意、该串联阻抗将形成一个具有内部阻抗的分压器、并导致增益误差(例如、 对于0dB 增益、输入阻抗为~35k Ω。 如果客户将一个35千欧与输入引脚串联、ADC 将获得-6dB 的有效增益。 随着增益发生变化、随着输入阻抗的变化、该增益误差也将发生变化。
希望这对您有所帮助!
此致、
尊敬的 Kiran:
如数据表中建议的那样、在模拟输入端、我们仅建议对输入进行交流耦合以减少谐波。
本应用手册还介绍了提高噪声性能的方法: 音频编解码器中的常见噪声问题
此致、