This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101EVM-K

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267626/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101evm-k

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好!

我们在 解决方案中使用了 TLV320ADC3101EVM-K。 请查看以下有关同一主题的问题:

1) 1) 可连接到 ADC 单端输入的最大输入阻抗是多少。 因为我们要连接低通滤波器。

2) 2)我们要将任意波形发生器作为源连接到 ADC、您是否建议1KHz 频率的任何滤波器? 正如我们看到的、本底噪声稍高、基频振幅降低(1kHz)、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:  

    在数据表的第10.3.0节中、有一个图表列出了阻抗、并说明了该技术如何根据对 前端衰减进行编程 和设置 MIC PGA 增益的方式发生变化。 在-6dB 衰减和40dB PGA 增益下、最大值为92kΩ。

    此外、我认为您不需要实施低通滤波器。 由于存在输入阻抗和所需的交流耦合电容器、因此创建了一个高通滤波器。 我建议将您选择的电容器与输入电平配对使用、以滤除您看到的噪声。

    此致、

    D·戴维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon  

    感谢您的答复。

    如您在屏幕截图中所见、基频为1kHz、之后出现不必要的谐波(2k、3k、5k)。 理想情况下、我需要一个截止频率为1kHz 的低通滤波器来清除所有其他谐波。

    如有更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我看到、将两个滤波器级联在一起最终不是问题。

    数据表未明确列出 SE 配置中模拟输入引脚的"最大"阻抗、因此只要两个滤波器的组合阻抗不超过其各自混频器增益的局部最大值(40dB PGA 增益)就应该是可以的。

    我已向我们的内部设计团队发送了一份说明、看看他们是否能提供一些见解、我会尽可能在这里回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon  

    上述查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    很抱歉、我已经向我们的设计团队发送了另外一份附注、我得到了答案后将立即向您更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我们对话的最新动态:

    对于可与输入引脚串联的最大阻抗不应有任何限制。 但是、请注意、该串联阻抗将形成一个具有内部阻抗的分压器、并导致增益误差(例如、 对于0dB 增益、输入阻抗为~35k Ω。 如果客户将一个35千欧与输入引脚串联、ADC 将获得-6dB 的有效增益。 随着增益发生变化、随着输入阻抗的变化、该增益误差也将发生变化。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢对阻抗的响应。  

    请您回答问题的第二点(本底噪声和降低谐波)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    如数据表中建议的那样、在模拟输入端、我们仅建议对输入进行交流耦合以减少谐波。

    本应用手册还介绍了提高噪声性能的方法: 音频编解码器中的常见噪声问题

    此致、