This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 更换部件或使用 TI 部件对 CS8422进行设计更新

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272350/ti-replacement-parts-or-design-update-using-ti-parts-for-a-cs8422

主题中讨论的其他部件:SRC4382、SRC4190

您好!

我有一款采用 CS4822的音频产品即将停产、但我们希望该产品在市场上保持几年。

CS8422正在执行以下任务:  

可接受2路输入的1-SPDIF 接收器:高达176.4KHz 输入的光学和 HDMI eARC。

2采用176.4KHz 输入、来自 ADC 的模拟输入。

PCBA 中其他电路之间的3采样率转换、例如 BT 输入为44.1kHz、44.1kHz 时输出到 Wifi 输入模块。 最后、以192KHz 的频率将 I2S 数据输出到 CS4398 DAC。

Question:

是否有任何引脚对引脚或非引脚对引脚的 TI 器件?

还可以使用哪些其他设计选项? 例如、单独的 SPDIF 接收器和采样率转换器 IC 可能需要太多更改。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、您好!  

     我没有找到任何对 CS8422的引用;我找到了 UCS-8422、但它与您提供的描述不符。

    请提供有关 CS8422的更多信息、具体而言、该器件执行什么功能?  器件的方框图会很有帮助。  

    谢谢!

    ~伦纳德    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、这是 CirrusLogic 提供的器件: https://www.cirrus.com/products/cs8422/ 

    它实现了我上面描述的3个功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、您好!

    我认为 SRC4190或 SRC4382 是不错的选择。

    此致、

    阿拉什