Other Parts Discussed in Thread: SRC4190, SRC4382
您好!
我有一款采用 CS4822的音频产品即将停产、但我们希望该产品在市场上保持几年。
CS8422正在执行以下任务:
可接受2路输入的1-SPDIF 接收器:高达176.4KHz 输入的光学和 HDMI eARC。
2采用176.4KHz 输入、来自 ADC 的模拟输入。
PCBA 中其他电路之间的3采样率转换、例如 BT 输入为44.1kHz、44.1kHz 时输出到 Wifi 输入模块。 最后、以192KHz 的频率将 I2S 数据输出到 CS4398 DAC。
Question:
是否有任何引脚对引脚或非引脚对引脚的 TI 器件?
还可以使用哪些其他设计选项? 例如、单独的 SPDIF 接收器和采样率转换器 IC 可能需要太多更改。
提前感谢!