This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:具有 MCU 的 PPC3输出

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274460/tas2563-ppc3-output-with-mcu

器件型号:TAS2563

我正在使用 MCU 和 TAS2563进行开发。

我 可以通过 i2c 与 TAS2563通信、而不会出现任何问题。  当我将我的 MCU 代码硬接线至 下面的配置时、我能够从扬声器获得输出、尽管它没有正确调节、听起来很糟糕:

{ 0x00, 0x00 ), // PAGE 0

{ 0x7f, 0x00 }, // Book 0

{ 0x02, 0x0c }, // POWER_CTL, activate

{ 0x03, 0x02 }, // PB_CFG1, 8.5db

{ 0x07, 0x02 }, // TDM_CFG1, start of frame to time slot 0 offset

{ 0x08, 0x70 }, // TDM_CFG2, 16-bits, stereo downmix (L+R)/2

当我使用由音频工程师生成的 PPC3的输出时、没有任何声音。  您能否提供有关预期在独立于 PPC3配置进行初始化的寄存器的文档? 还是应该让 PPC3配置来处理所有事情、并且音频工程师需要进行一些其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    最好的资源就是终端系统集成指南。  https://www.ti.com/lit/an/slaa954/slaa954.pdf?ts = 1695674369047&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS2563 

    您是否已查看此文档?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档第2.2节内容如下:

    所有调优、配置和特征数据都存储在扩展名为.bin (例如 TAS2563_demo.bin)的二进制文件中。 驱动程序将使用二进制文件来初始化扬声器。

    我正在 MCU 上进行开发、无需 TI 提供任何驱动器。

    本文件第3节内容如下:

    TI 提供了器件驱动程序代码示例。

    我无法在 TI 网站上找到示例器件驱动程序。  您能否提供此示例设备驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:  

    器件产品页面上列出了可用的驱动程序 TAS2563  

    如果此驱动程序不适合您正在使用的 MCU、则可以改用 PPC3生成的.cfg 文件之一。  

    从终端系统集成中导出 cfg/.h 文件后、可以使用"combined_..." debug_cfg 目录中的配置。  

    组合的配置将包括 初始化器件所需的所有写入。 您可以使用它并将其调整到您的初始化脚本中、

    此致、
    亚瑟