请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2780 大家好、
客户询问在 Play 模式下 TAS2780 IOVDD 电流的情况。
由于 TAS2780仅获得 AVDD 和 IOVDD 低功率轨、因此请不要获得 DVDD、因此请不确定 IOVDD 是否也为内部数字部分供电。
数据表仅显示空闲模式和关断模式电流、您能帮助说明我们在播放模式下可以预期 IOVDD 电流是什么吗?

谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.