This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:播放模式下的 IOVDD 电流

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274588/tas2780-iovdd-current-under-play-mode

器件型号:TAS2780

大家好、

客户询问在 Play 模式下 TAS2780 IOVDD 电流的情况。

由于 TAS2780仅获得 AVDD 和 IOVDD 低功率轨、因此请不要获得 DVDD、因此请不确定 IOVDD 是否也为内部数字部分供电。

数据表仅显示空闲模式和关断模式电流、您能帮助说明我们在播放模式下可以预期 IOVDD 电流是什么吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    IOVDD 仅是器件 IO 的电源。 器件的数字部分由 AVDD 供电。  

    音频播放期间的 IOVDD 电流将大致相同。 IOVDD 将为 ~0.02mA

    此致、
    亚瑟