单声道低音炮通道(PBTL)上的电感器和 IC 非常热。 立体声高端放大器要好得多、只是会发热。 我测量了空闲功率、它是10W。 (19,5v 0,5A ). 立体声放大器仅使用1W。 我使用 Bourns SRR1280-100M。 (10uH 19、5mΩ 6A Imax 6.3 Isat)。 我尝试过改用不同的电感器(Wurth WE-SD 744711005)、没有区别。 Isat 和 Imax 极高(<20A)的电感器是否可以解决问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单声道低音炮通道(PBTL)上的电感器和 IC 非常热。 立体声高端放大器要好得多、只是会发热。 我测量了空闲功率、它是10W。 (19,5v 0,5A ). 立体声放大器仅使用1W。 我使用 Bourns SRR1280-100M。 (10uH 19、5mΩ 6A Imax 6.3 Isat)。 我尝试过改用不同的电感器(Wurth WE-SD 744711005)、没有区别。 Isat 和 Imax 极高(<20A)的电感器是否可以解决问题?