This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:电感器和芯片非常热、不可接触地很热

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271420/tpa3116d2-inductors-and-chip-are-very-hot-untouchably-hot

器件型号:TPA3116D2

单声道低音炮通道(PBTL)上的电感器和 IC 非常热。 立体声高端放大器要好得多、只是会发热。 我测量了空闲功率、它是10W。 (19,5v 0,5A ). 立体声放大器仅使用1W。 我使用 Bourns SRR1280-100M。 (10uH 19、5mΩ 6A Imax 6.3 Isat)。 我尝试过改用不同的电感器(Wurth WE-SD 744711005)、没有区别。 Isat 和 Imax 极高(<20A)的电感器是否可以解决问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能向我们分享原理图和 PCB 布局吗?

    谢谢!

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是原理图和 PCB 布局。 我暂时放了一个12V 电源、但我打算使用一个19、5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jip

    单声道模式的输出功率是多少? 电感器的 Isat 与输出功率有关。

    再次确认1nF 和3.3R+10nF 电路 BOM 正确,您可以将其卸下并再次仔细检查。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何才能知道输出功率? 在 PBTL 模式下最大100W 对吧?

    正确放置这些值。 我应该更改它们吗? 我遵循了数据表和 EVM 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jip

    首先、您可以通过1uF 电容器短接音频输入、并检查空闲电流。 它可以 排除输入噪声超前电流增加的可能性。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将1uf 连接至电脑的输出。 声音输出时、它是否发热。 我甚至导通了一些30A 电感器、其中 IC 比双通道 IC 的温度更高。 不过、我仍然必须检查空闲电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jip

    请首先检查输入噪声。

    如果您有 EVM 板、则可以在 EVM 板上进行评估。