This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:TAS5825EVM

Guru**** 2766395 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274133/tas5825pevm-tas5825evm

器件型号:TAS5825PEVM

您好,

一位客户将 TAS5825PEVM 用于他的应用、但当播放音乐时、他可以听到音乐、但扬声器会发出间歇性嘶嘶声(比音乐更大声)。
当音乐停止时、兹兹罗提的声音也随之响起。

我播放的音频文件如下所示

然后, 他用我的手机录制从扬声器播放的声音,如下图所示:

他发现噪音特别明显。

扬声器为8Ω、2W。

情况如下: 他使用了   TAS5825PEVM 上的电池供电(5V)、而不使用 PVDD。  SCLK、BCK 和 LRCK 的时序和频率关系是正确的。  现在板离手机很近,然后录音就被记录下来了。 播放音频时、可以听到噪音。 我比较并分析了录音文件的频谱和音频文件的频谱、发现在录音文件中新增加的频率分量集中在0Hz~200Hz。

此外、他没有使用 PPC3进行配置、配置如下:

模拟增益越低、效果越好、噪声越小、但噪声仍然存在。

{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x03、0x02}//高阻态
{0x01、0x11}、//复位控制端口寄存器和全数字内核
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x03、0x02}//高阻态

{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x03、0x00}//深度睡眠
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x46、0x01}、// 96kHz 处理流程

{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x03、0x02}//高阻态
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },
{0x78、0x80}、//故障清除(不需要、但建议使用)

{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x60、0x07}、  
{ 0x61、0x0B },
{0x62、0x09}、
{ 0x63、0x08 },

{ 0x00、0x00 },//转到第0页
{ 0x4e,0xbb },
{ 0x4f,0xb0 },
{0x02、0x00}、// BD、384k BTL
{ 0x53、0x00 },// BW:100K
{0x54、0x1E}、//峰值输出电压:4.95V
{0x6B、0x03}、//展频:启用三角 SS
{0x6C、0x03}、//展频:24K、25%、无随机/抖动
{0x6D、0x50}、//展频:确保值为0x50

{0x33、0x17}、// 32位 TDM 字
{0x3a、0xf8}、// DRBOOST 已禁用
{0x50、0x00}//自动禁用
{0x5f、0x1E}、//模拟增益斜坡

{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{0x66、0x87}、//绕过 DRC、EQ、128抽头 FIR

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、
{0x00、0x0B}、// Book 8C 第0B 页
{0x14、0x00}、//输入混频器仅设置为左声道
{ 0x15、0x80 },
{ 0x16、0x00 }、
{ 0x17、0x00 },
{0x18、0x00}、
{ 0x19、0x00 }、
{ 0x1a、0x00 }、
{ 0x1b、0x00 }、
{ 0x1c、0x00 }、
{ 0x1d,0x00 },
{ 0x1E,0x00 },
{ 0x1f,0x00 },
{ 0x20、0x00 }、
{ 0x21、0x80 },
{ 0x22、0x00 }、
{ 0x23、0x00 }、
{ 0x0c,0x00 },//音量控制--衰减40dB
{ 0x0d,0x01 },
{ 0x0E,0x47 },
{ 0x0F,0xae },
{ 0x10、0x00 }、
{ 0x11、0x01 },
{ 0x12、0x47 },
{ 0x13、0xae },

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、// Book 8C 第01页
{0x00、0x01}、//音量时间常数
{ 0x2C、0x00 }、  
{ 0x2D、0x71 },
{ 0x2e,0x94 },
{ 0x2F、0x9a },

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、// Book 8C、Page 0B
{0x00、0x0B}、// AGL 段
{ 0x58,0x00 },  
{ 0x59、0x00 }、
{ 0x5a、0x57 },
{ 0x5b、0x62 },
{ 0x4c、0x00 }、
{0x4d、0xcd}、
{0x4e、0x7B}、
{ 0x4f,0x90 },

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、// Book 8C、Page 0A
{ 0x00、0x0a },//起音阈值
{0x34、0x05}、  
{ 0x35,0xb7 },
{ 0x36,0xb1 },
{ 0x37、0x5b },

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、// Book 8C、page 01
{0x00、0x01}、// AGL 启用
{ 0x28、0x40 },
{ 0x29、0x00 },
{ 0x2a,0x00 },
{ 0x2b,0x00 },

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、// Book 8C、Page 0B
{0x00、0x0B}、//软化滤波器 Alpha
{ 0x48、0x08 },  
{ 0x49、0x96 },
{0x4a、0x57}、
{ 0x4b、0x44 },

{ 0x00、0x00 }、
{0x7f、0x8c}、// Book 8C、Page 0B
{0x00、0x0B}、//软化滤波器 Omega
{ 0x54、0x77 },  
{ 0x55、0x69 },
{ 0x56、0xa8 },
{ 0x57,0xbc },

{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f,0x00 },  
{ 0x30、0x00 }、  
{ 0x4c、0x30 },
{ 0x03,0x08 },

//警告:除清除故障外,不应执行任何操作
{ 0x00、0x00 },//转到 Book 0,Page 0
{ 0x7f,0x00 },
{0x78、0x80}、//清除故障

您能帮助进行分析吗?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林

    1.can 您使用 AP 或示波器来观察输出的电子信号类型? 也会播放一些简单的信号、如正弦波。 您共享的图形很难看出哪一个是音频、哪一个是噪声。

    2.can 您共享 ppc3文件、这样我们就能更轻松地了解放大器中设置的内容。

    客户是否试用过我们的 EVM 板? 这可能更容易查明是配置问题还是硬件问题。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    非常感谢您的答复。

     客户申请了 PPC3、但 因贸易法规而被拒绝。   

    他使用了我们的演示板、但没有使用 PPC3进行配置。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林

      我们可以使用 AP 来捕获输出并检查该噪声频率是多少。 该噪声可能来自电源、您可以先检查这一点。