This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:模拟音频输出中只有方波

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1258202/tlv320aic3100-only-a-square-wave-in-the-output-of-the-analog-audio

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、我一直在尝试在从模式和 I2S 模式下使用 TLV320、LEFT_LOM 和 LEFT_LOP 中的输出是方波。

当带 TLV 的硬件上的开关为方波时、默认情况下、通过 I2C 对 TLV320进行编程后、唯一响应是方波

更改周期。 我甚至使用寄存器108尝试最小的内部反馈、我看到的就是方波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我更改了波形发生器、问题消失了、我有一个适用于低频率输入信号的清晰波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maikon:

    Jeff 在10月2日星期一之前不在办公室。 很高兴听到您的问题得到解决。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特