This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1EVM:I2S 时钟及其频率

Guru**** 2465460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274613/tas5720a-q1evm-i2s-clocks-and-its-frequencies

器件型号:TAS5720A-Q1EVM

您好!

下面我有一些问题:

1) 1)为何使用 MCLK 以及 I2S 传输或 I2C 通信是否需要 MCLK?

2)为什么 MCLK 频率需要与 I2S 外设时钟频率同步?

   请分享一些参考资料、以便我们更好地理解。

3) 3)时钟频率中允许的偏差是多少?

 我们有以下频率需求和实现的频率。

时钟 必填 已达到
MCLK 4.096MHz 4.005MHz
SCLK 1.024MHz 1.007Hz
LRCK 32 kHz 31.11KHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohit

      MCLK 是此器件的主时钟、所有数字电路都依赖此时钟工作、包括 I2S 电路。 电路将在内部跟随 MCLK 以读取 I2S 信号、不满足频率要求可能会导致信号不正确。

      时钟频率通常可接受±10%的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    我有另一个疑问。

    当我通过 I2C 读取寄存器时、错误状态寄存器会给出时钟错误(0x8)作为响应。 那么、即使我的所有时钟都具有与上述相同的频率并且都是 Fs 的倍数、可能会导致这种情况的原因是什么。

    根据数据表、它是非锁存误差、那么我如何恢复到有效状态?

    BR、Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2)为什么 MCLK 频率需要与 I2S 外设时钟频率同步?

    您能为此提供解决方案吗? 我能否获得有关频率及其特性的详细参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    该器件使用4线 I2S、因此需要 MCLK。 您使用什么来驱动当前的 I2S 源? 您的时钟偏离预期值的原因是否存在。 此外、如果将 LRCLK 更改为44.1或48等更标准的值、观察到的行为是否相同?

    下面是时钟错误检测的机制。

    1.不支持的 MCLK 与 LRCK 和/或 SCLK 与 LRCK 之比(1fs 用于检测错误、40fs 用于清除错误)  

    2.不支持的 MCLK 或 LRCK 速率(~1us 用于检测错误、~1ms 用于清除错误)

    3. MCLK、SCLK 或 LRCK 已停止 (~1us 用于检测错误、~1ms 用于清除错误)

    此致、
    路易斯