请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5822M 主题中讨论的其他器件:TAS5825M、
大家好!
数据表建议使用390uF 电容器以稳定 PVDD。 这些有多重要? TAS5806和 TAS5825M 不需要这些电容器、可使用22uf MLCC 电容运行。 TAS5822M 是否可以执行同样的操作?

最好的面包
塞韦林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.