This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:390uF 电容器的重要性

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5822M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275390/tas5822m-importance-of-390uf-capacitors

器件型号:TAS5822M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好!

数据表建议使用390uF 电容器以稳定 PVDD。 这些有多重要? TAS5806和 TAS5825M 不需要这些电容器、可使用22uf MLCC 电容运行。 TAS5822M 是否可以执行同样的操作?

最好的面包
塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Severin:

    大容量电容取决于您的系统情况和输出电流需求。 通常、需要大容量电容的最常见情况是在 PBTL 的低音扬声器配置中、但大多数典型应用图是从我们的 EVM 原理图中获取的、其中两个通道上都有大容量电容、提供了在多种配置中使用该器件的选项。 而无需其他修改。

    如果您不希望出现大量可能导致电压骤降的高电流条件、则可以移除该大容量电容。

    此致、
    路易斯