https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273717/tpa2000d1-noise-on-power-rails
器件型号:TPA2000D1主题中讨论的其他器件: TL082
您好!
我尝试用 TPA2000D1放大白噪声(更准确地说、我必须使用六个 TPA2000D1来获得六个独立输出)。
主原理图:

噪声源使用 TL082构建并按预期运行:

为了放大噪声输出、我仅使用与 TPA2000D1配合使用的正则设计:

输出功率由运行在处理器中的 PID (ATmega1284)设置。 Gain0 = 0、Gain1 = 0、Vbruit 的输入电平通过 AD5290在噪声发生器中进行设置。
当输出功率大于某一数值时、TPA200D1会在电源轨上产生大量噪声并干扰 U8C。 由于 C70中存在非零电流、噪声发生器在几秒钟内停止。 我降低了 C70以限制此问题、但我必须修复它。
如何在电源轨上滤除此噪声? 这种滤波器是否足够?

如果已知此滤波器可以降低这种噪声,我应该将此滤波器只放在15V 模拟电源上还是在所有 TPA2000后面?
此致、
JB