This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:电源轨上的噪声

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2000D1, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273717/tpa2000d1-noise-on-power-rails

器件型号:TPA2000D1
主题中讨论的其他器件: TL082

您好!

我尝试用 TPA2000D1放大白噪声(更准确地说、我必须使用六个 TPA2000D1来获得六个独立输出)。

主原理图:

噪声源使用 TL082构建并按预期运行:

为了放大噪声输出、我仅使用与 TPA2000D1配合使用的正则设计:

输出功率由运行在处理器中的 PID (ATmega1284)设置。 Gain0 = 0、Gain1 = 0、Vbruit 的输入电平通过 AD5290在噪声发生器中进行设置。

当输出功率大于某一数值时、TPA200D1会在电源轨上产生大量噪声并干扰 U8C。 由于 C70中存在非零电流、噪声发生器在几秒钟内停止。 我降低了 C70以限制此问题、但我必须修复它。

如何在电源轨上滤除此噪声? 这种滤波器是否足够?

如果已知此滤波器可以降低这种噪声,我应该将此滤波器只放在15V 模拟电源上还是在所有 TPA2000后面?

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JB:

    我将查看您的详细信息、并在今天晚些时候回来做进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JB:

    一些应用在到达功率放大器之前会在电源上使用铁氧体磁珠或类似的滤波。
    您使用的电源是什么? 是直接连接电池吗? 您也可以考虑添加直流/直流转换器或其他类型的专用于功率放大器的稳压器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。

    电路由15Vdc 电源供电。 通过以下子电路生成5V 电压:

    我完成了一些新的测量。 当放大器上电时、15V 主电源上会出现大量过冲(在约13.5kHz 时为50至100mV、但不稳定)。 我正在尝试对15V 电源进行滤波、以生成15V 模拟电源(使用 LLC 滤波器68mH/100uF/10mH/47uF)、但这还不够。

    如果我记得的话、稳压器运行频率@ 650 kHz。 因此、这个13.5kHz 似乎来自放大器。

    我只看到了两项改进:

    1/在主电源线和模拟电源线之间插入滤波器;

    2/在放大器 PVdd 上添加 LC 滤波器。 但这个放大器必须处理5V 稳压器和每个放大器。 我不知道如何设计该滤波器。

    如果我只想在 PVdd 上有50mV 的纹波、那么我需要一个68 µF 电容器。 但我不知道如何计算 L。L 应该足够大、能够限制浪涌电流(并在6个放大器前面屏蔽6个* 68 µF)、但应该非常小、以免干扰放大器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Joël

    我假设您已经在 下拉 U13的关断引脚的情况下进行了测试、但系统的其余部分工作、那么电源上的噪声是否消失了?

    放大器的 D 类开关频率为250kHz。 因此13.5kHz 必须不同于正常 D 类开关。
    5V 电源是什么样子的? 它是否显示与15V 类似的行为?
    对于调试测试、我会建议几个事项:

    • 断开放大器的输入端、您可以移除 R40并将 C85短接至 GND、类似于 C86。 它更好吗?
    • 断开放大器输出端的所有元件。 断开扬声器并卸下输出滤波器、可以卸下 C93/C94 和 L16/L17。 它 更好吗?
    • 如果前面的显示有改进、现在尝试使用扬声器、但不使用滤波器。 将 L16/L17替换为0 Ω 电阻器。  还可以吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。

    是的、当 U13下拉时、噪声消失。

    如果打开了扬声器且不带扬声器、则15V 电源没有噪声。

    我的问题来自 U10的引脚1。 由于15V 电源有噪声、因此当放大器驱动扬声器时、此引脚上的电压不稳定(摆动5mV 或10mV 左右)。

    不要忘记目标信号是白噪声。 有时、该噪声的高频会导致放大器中的电流突然增加(从30 mA 增加到400 mA)。 我非常确信主电源上的噪声来自此电流增加。 5V 似乎足够稳定、但 F1内部电阻在0.01R 和0.06R 之间。 因此、15V 电源上的电压下降了20mV。

    我会尝试隔离模拟电源和电源:

    15V 主电源--- LC 滤波器---5V 调节(稳定输入电压);

    15V 主电源--- LLC 滤波器---15V 模拟;

    - 5V 电源--- LC (150 µH / 68 µF)----- PVDD (以避免高频浪涌电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Joël

    这听起来是一种尝试隔离电源的好方法。
    您可以告诉我们这是如何工作的、以及是否需要 TPA2000D1进一步支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师