This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:找不到 LabVIEW 运行时

Guru**** 2465150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267913/tlv320dac3203evm-k-labview-runtime-not-found

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K

你好。

我无法为 TLV320DAC3203EVM-K 启动 GUI。

我选择了"以管理员身份运行"并启动了 TLV320DAC3203EVM-K_CS.exe、但显示"无法找到 LabVIEW 运行时引擎"。 中的状态窗口。

版本可能不正确。

这就是问题所在。
我已经在 PC 中卸载了所有 NI 软件、并且在 GUI 中启动了 Setup.exe、但它显示如下、并且无法安装。 我没有想法。
请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka、您好!

    您是否在管理模式下尝试卸载软件并再次执行安装程序? 这似乎是安装期间的一个问题、不允许随 GUI 一起安装支持软件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的回复。
    是的、我试过这个。 但这是相同的症状。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka、您好!

    您的 PC 上的 Windows 版本是什么?
    我会检查这个 NI-VISA 是否可以单独安装,虽然我不能重复同样的问题在我身边。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的配合。
    请见下方。
    版本:Windows 10 Pro
    版本:21H2

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka、您好!

    谢谢、OS 版本应该可以、因为我们在使用相同的版本。 我将进一步了解 NI-VISA 独立安装并在24小时内跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    确定.感谢您的支持。
    正在等待回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    我已验证在正常工作的系统上出现了相同的消息、因此我认为 NI 驱动程序或运行时安装不是问题所在。

    您能否检查是否在 Windows 系统环境变量中正确设置了相关变量?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我找到了。
    但奇怪的是,它显示了,即使我认为我删除了所有相关的文件。
    当然、在"程序文件(x86)"或"程序文件"中没有名为 IVI Foundation 的文件夹。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    感谢您的支持、我会再次确认删除这些变量是否允许您进行安装。
    我将在今天晚些时候或明天早上提供进一步的更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    感谢您的支持。
    好的。我在等。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San,

    这个解决方案似乎不起作用、我需要进一步研究其他选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑·希

    感谢你的帮助。
    好的...我将等待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    安装过程中是否出现任何错误? 不是"无法安装"对话框?
    您使用的是真实的 PC 还是虚拟机? 我一直在尝试在虚拟机上安装,但我遇到了问题,该虚拟机在重新启动期间没有保存任何内容,因此我仍在检查问题的原因是否是这一点。

    我已经在我身边反复安装和卸载、您能否检查并确认以下内容:

    • 如果我尝试在仍已安装 DAC3203 GUI 的情况下重新安装、则会收到类似的消息:  
    • 但是、如果我首先卸载 DAC3203 GUI、然后尝试重新安装、它会显示不同的消息、并且实际上会继续安装:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑·希

    感谢您的支持。
    首先、我使用的是实际的 PC。

    >安装过程中是否出现错误? 不是"无法安装"对话框?
    没有出现其他对话。

    >我已经在我身边反复安装和卸载,您能否检查并确认以下内容:
    两者都在相同的条件下发生。

    但是、 我选择了"以管理员身份运行"并启动了 TLV320DAC3203EVM-K_CS.exe、但显示"找不到 LabVIEW Runtime 引擎"。 中的状态窗口。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    感谢您的评论,我要征求软件专家对此问题的意见。
    我会尽快提出更多评论、

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    确定.感谢您的支持。
    我将再次等待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    还没有更新、我会在24小时内再次提供更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    感谢您的支持。
    好的。II 再次等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San,

    我将在周一之前通知您任何更新、到目前为止、软件方面没有更新、我将继续检查这一点、

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    我 很高兴地报告、我已初始化 PC、并且症状已得到解决。

    最后、在另一个话题上、下图中"高性能立体声回放"和"低功率立体声回放"的区别到底是什么?
    我看不到数据表或用户指南就能明白这一点。 如果您能告诉我、我将不胜感激。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    感谢有关安装问题的通知。 我能够在全新的 W10系统上正确安装此系统、但虚拟系统仍有问题。 目前、我认为这一定与安装过程中的互联网连接有关。

    关于新问题、您还可以参阅 应用参考指南中的第4.4节和第4.5节中的每个脚本。 一些差异是 PowertTune 模式(PTM_Px)选择以及 NDAC、MDAC 和 DOSR 分频器配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    我有想法。 当我在初始化后尝试安装时、出现如下所示的"Cannot install"消息、但是 GUI 仍然工作正常。

    感谢您回答我的新问题。 电流消耗不同、造成这种情况的原因可能是什么?



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritaka-San、您好!

    影响功耗的一些因素包括 PowerTune 模式的选择 和处理块。 启用或禁用 PLL 也会产生这种影响。
    应用参考指南在第51页到第56页的第2.2.2节中包括一个部分来介绍这些差异 的几个:https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=51

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师