你好。
我无法为 TLV320DAC3203EVM-K 启动 GUI。
我选择了"以管理员身份运行"并启动了 TLV320DAC3203EVM-K_CS.exe、但显示"无法找到 LabVIEW 运行时引擎"。 中的状态窗口。
版本可能不正确。
这就是问题所在。
我已经在 PC 中卸载了所有 NI 软件、并且在 GUI 中启动了 Setup.exe、但它显示如下、并且无法安装。 我没有想法。
请帮我。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我无法为 TLV320DAC3203EVM-K 启动 GUI。
我选择了"以管理员身份运行"并启动了 TLV320DAC3203EVM-K_CS.exe、但显示"无法找到 LabVIEW 运行时引擎"。 中的状态窗口。
版本可能不正确。
这就是问题所在。
我已经在 PC 中卸载了所有 NI 软件、并且在 GUI 中启动了 Setup.exe、但它显示如下、并且无法安装。 我没有想法。
请帮我。

Moritaka-San、您好!
安装过程中是否出现任何错误? 不是"无法安装"对话框?
您使用的是真实的 PC 还是虚拟机? 我一直在尝试在虚拟机上安装,但我遇到了问题,该虚拟机在重新启动期间没有保存任何内容,因此我仍在检查问题的原因是否是这一点。
我已经在我身边反复安装和卸载、您能否检查并确认以下内容:


此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
伊万-桑·希
感谢您的支持。
首先、我使用的是实际的 PC。
>安装过程中是否出现错误? 不是"无法安装"对话框?
没有出现其他对话。
>我已经在我身边反复安装和卸载,您能否检查并确认以下内容:
两者都在相同的条件下发生。
但是、 我选择了"以管理员身份运行"并启动了 TLV320DAC3203EVM-K_CS.exe、但显示"找不到 LabVIEW Runtime 引擎"。 中的状态窗口。
此致、
Moritaka-San、您好!
感谢有关安装问题的通知。 我能够在全新的 W10系统上正确安装此系统、但虚拟系统仍有问题。 目前、我认为这一定与安装过程中的互联网连接有关。
关于新问题、您还可以参阅 应用参考指南中的第4.4节和第4.5节中的每个脚本。 一些差异是 PowertTune 模式(PTM_Px)选择以及 NDAC、MDAC 和 DOSR 分频器配置。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
Moritaka-San、您好!
影响功耗的一些因素包括 PowerTune 模式的选择 和处理块。 启用或禁用 PLL 也会产生这种影响。
应用参考指南在第51页到第56页的第2.2.2节中包括一个部分来介绍这些差异 的几个:https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=51
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师