This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:2 Ω BTL 时的最大输出功率

Guru**** 2464360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277181/tas6584-q1-max-output-power-at-2ohm-btl

器件型号:TAS6584-Q1

您好!

我在 TAS6584-Q1的数据表中只找到一条关于4 Ω BTL 时实现的输出功率的陈述。 在 BTL 运行中、负载为2欧姆时可以实现什么功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    允许以2欧姆电阻运行。  您需要确保没有达到10Ap 电流限值。  您需要在通道的输出级中添加肖特基二极管、其中带有2 Ω 扬声器。  使用2欧姆电阻时、功率损耗还会增加。  需要仔细设计热管理。  在您达到10Ap 电流关断时、功率会翻倍。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您提供的信息。 因此动态输出功率可以达到180W@4欧姆或100W@2欧姆(单通道工作) 1% THD、假设10A*40V=400W @4欧姆实际最终输出功率为200W、THD 为1%、10A*20V=200W @ 2欧姆最终输出功率为100W、THD 为1%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuel、

    要计算功率、您需要采用 RMS 值。  10Ap = 7.071Arms 为2欧姆、因此使用基本公式 I2R 将最大功率限制为100W。  如果选择使用并联 BTL (PBTL)、并且具有正确的 PVDD 电压、则可以将功耗提高一倍。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!