请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 您好!
我在 TAS6584-Q1的数据表中只找到一条关于4 Ω BTL 时实现的输出功率的陈述。 在 BTL 运行中、负载为2欧姆时可以实现什么功率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 TAS6584-Q1的数据表中只找到一条关于4 Ω BTL 时实现的输出功率的陈述。 在 BTL 运行中、负载为2欧姆时可以实现什么功率?