This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:白噪声问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270646/tlv320aic3104-white-noise-problem

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、TI 支持团队

请查看以下问题。

我们目前正在审核 TLV320AIC3104、它的模式运行良好、没有任何问题。

在操作验证过程中发现了一个问题:在高音量水平时出现白噪声。

根据目前已确认的情况、它被确认为 DAC 自身的噪声。

•即使 DAC 前端静音、也会出现白噪声。

•如果您将 DAC 的后端连接到另一个输入并将其设置为与 DAC vol 相同的电平、那么将没有白噪声。

考虑到这种情况、它被认为是 DAC 自身的噪声。

经确认的详情如下。

1.特殊功能是将 R109的静态电流(默认电流)增大到50%或100%、则白噪声增大时会增大。

目前、在下面的配置中 R93被用作单扬声器手机、DAC_L1和 PGA_L 在右 LOP/M 混频器中启用。

2.与 DAC 相关的 R89音量设为0dB、当音量降低时、白噪声水平也会降低。

如果 R89的增益为0至-3dB、则会出现白噪声。 人们认为 R43没有影响。

3.在查看函数时连接呼叫时,设置了增益/路径,但如果在出现噪声时再次向 R89写入相同的0dB ,则会消失。 因此、在设置调用路径和增益/路径时、不会影响

即使0dB 最后写入 R89或与路径连接互换使用也是如此。 如果您在设置呼叫路径后写入、并且出现噪音、它将消失。

问:什么导致了白噪声?

问:请告诉我如何改善噪声。

[其他信息]

DAC 设置(R37)设置为0xA0。

只有左侧 DAC 上电、不使用右侧 DAC。

0x00@ R41。

如果查看 TLV320AIC3104数据表第21页的总体方框图、

如下所示、写入"* DAC 必须断电才能使用 ADC 处理"。

问:ADC 处理的范围是什么?

问:请检查在运行期间进行哪些设置以及何时切断 DAC 电源。 (请告诉我如何根据 ADC 处理操作设置 DAC 的电源控制。)

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -。 很难说是什么原因导致的、您是在多个单元还是仅仅一个设置上看到这种情况? SNR 规格对路径中的所有控制都采用0dB 设置。 也许可以使用 AP 并测量该单元的 SNR。

    -。 噪声可能来自任何地方、但这里有一个应用程序。 请注意、它讨论的是音频中的噪声。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf?ts = 1694723618295&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3104

    您是否曾尝试过以您的情况为例、降低 R43中的体积并提高 R89中的增益?

    -。 这指的是如下所示的记录路径、在这种情况下、DAC 必须断电。 ADC 处理是指 ADC 路径/块-抽取等...

    要使用此录制路径,将不会启用播放。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../read_5F00_reg.zip

    尊敬的 TI 支持团队:

    对于这个问题(来自 DAC_L1 (R89)的白噪声、我会在发生时为我们的产品附加寄存器值。

    到目前为止,根据我们的测试,白噪声源是 DAC_L1 (R89)。

    如果我在前一个寄存器中将 R43静音、我可以听到白噪声。

    在我们的应用中、DAC_L1用于从 CPU 播放旋律。

    该 DAC_L1与 PGA_L (R88)混合用于右侧 LOP/M。  

     通过绕过 ADC 和3D 处理块、PGA_L (R88)连接到 R15 PGA/MICx。 这用于语音路径。

    因此,在右侧 LO 上可以播放旋律铃声或声音。

    在这种情况下、如果我们断开 DAC_L1 (R89)或使其静音、白噪声将消失。  

    似乎问题出在 DAC_L1 (R89)本身。 (当前0dB 设置)

    白噪声不是特定的窄带声音。 它是纯白噪声。

    在某种情况下 、当我尝试执行以下操作时、噪声消失了。

    1.断电- DAC_L1 (R37.7)  

    2.设置 音量,在该音频路径中获得增益。

    3.路由 DAC_L1 (R89.7)

    4.设置音量- DAC_L1 (R89.6:0)

    为 DAC_L1上电(R37.7)。

    -->在这种情况下我听不到白噪声。 但是、这种方法在每种语音路径情况下始终并不有效。

    噪声级别取决于 R109 (0-->50%-->100%噪声更大)。

    目前我们使用的是 DAC_L1 (R89、0dB) 、右侧 LO (R93、+1dB)。 用于旋律铃声路径

    降低 R89和提高 R93是改善白噪声的另一个选择。 但我想首先改善 DAC_L1噪声。

    请告知我此问题

     这是我们的音频模块。

    此致

    孙炳熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6012.read_5F00_reg.zip

    尊敬的 TI 支持团队:

    对于这个问题(来自 DAC_L1 (R89)的白噪声、我会在发生产品的寄存器值(read_reg.zip)时进行附加。

    到目前为止,根据我们的测试,白噪声源是 DAC_L1 (R89)。

    如果我在前一个寄存器中将 R43静音、我可以听到白噪声。

    在我们的应用中、DAC_L1用于从 CPU 播放旋律。

    该 DAC_L1与 PGA_L (R88)混合用于右侧 LOP/M。  

     通过绕过 ADC 和3D 处理块、PGA_L (R88)连接到 R15 PGA/MICx。 这用于语音路径。

    因此,在右侧 LO 上可以播放旋律铃声或声音。

    在这种情况下、如果我们断开 DAC_L1 (R89)或使其静音、白噪声将消失。  

    似乎问题出在 DAC_L1 (R89)本身。 (当前0dB 设置)

    白噪声不是特定的窄带声音。 它是纯白噪声。

    在某种情况下 、当我尝试执行以下操作时、噪声消失了。

    1.断电- DAC_L1 (R37.7)  

    2.设置 音量,在该音频路径中获得增益。

    3.路由 DAC_L1 (R89.7)

    4.设置音量- DAC_L1 (R89.6:0)

    为 DAC_L1上电(R37.7)。

    -->在这种情况下我听不到白噪声。 但是、这种方法在每种语音路径情况下始终并不有效。

    噪声级别取决于 R109 (0-->50%-->100%噪声更大)。

    目前我们使用的是 DAC_L1 (R89、0dB) 、右侧 LO (R93、+1dB)。 用于旋律铃声路径

    降低 R89和提高 R93是改善白噪声的另一个选择。 但我想首先改善 DAC_L1噪声。

    请告知我此问题

     这是我们的音频模块。

    此致

    孙炳熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    我已经在下面的另一条路径中测试了它。

    我测试了 DAC_R1、而不是 DAC_L1。 但得到的结果与

    断开 DAC_L1、DAC_R1、I 已将 DAC_R3与 PGA_L 连接后。

    但是、白噪声比 DAC_L1/ DAC_R1更大。

    您能告诉我这方面的信息吗?

    此致

    孙炳熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望这两种 DAC 都具有相同的性能。 以下是您可以采取的几项建议:

    • 将字长或位深度从16更改为更高、甚至更改为32
    • 最大程度地减小数字音量端、并使用模拟增益进行补偿

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢您的 答复。

    我想知道字长(16位)是否会在 DAC 上产生噪声问题。

    16位字长是否存在问题?

    在我们的应用中、来自主机 I2S 的数据固定为16位。

    我还认为、 调整数字增益和模拟增益成为了一种解决方案。

    但是、我想弄清楚噪声的问题是什么。

    此致

    B.H. Sohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不是16位在 DAC 上引起噪声问题、而是位深度越大、量化噪声越好。

    您可以在网络上搜索此主题。

    如上所述、您可以使用更适合您的方法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的探索。

    我们现在使用了您推荐的2.4带外噪声"SLAA749"低通滤波器。

    我们可以看到、在大噪声条件下(高容积、100%@ R109)、噪声几乎消除

    您可以关闭此票证。

    非常感谢

    孙炳熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源小知识

    不用客气。