This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:在理想状态期间发现放大器输出端的噪声。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273732/tas5411-q1-found-noise-at-the-output-of-amplifier-during-ideal-state

器件型号:TAS5411-Q1

我们 在仪表组产品中使用 TI TAS5411-Q1播放不同的音调。

 放大器的输入通过带通滤波器连接到 DAC 输出(LPF 和 HPF 串联)。放大器输入端的接口为单端接口。

放大器的输出为差分输出、并连接至扬声器。  

下面是供您参考的原理图。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Screenshot-2023_2D00_09_2D00_22-173410.jpg


问题说明:
我们在理想状态下在扬声器发出蜂鸣音的同时也听到扬声器噪音。


执行的测试:
我们已通过断开放大器的输入(R11015和 R11016 至 C5113接地)将放大器输入与 DAC 隔离。
测试更新后的原理图如下所示。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Screenshot-2023_2D00_09_2D00_22-174230.jpg

观察结果:
使用上述设置测试放大器输出后、我们会看到下面突出显示的噪声。  



我们甚至已经断开了所有输入放大器(故障, I2C 通信,静音,待机).
但我们仍然可以看到放大器输出上的噪声。  

我们需要了解导致这种噪声的根本原因是什么。

如果需要任何其他信息、请告知我们。
当我们需要反馈给客户时、尽早请求回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayenthiran、

    原理图太小、因为已调整大小。  请重新发送、但不允许系统调整大小。

    在您的电源或接地端上查找该噪声。  我们不能产生这种噪声、因此我怀疑是从某处泄漏的。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Scott、
    我们已经确定 DAC 和放大器之间的连接模式存在问题。  

    当我们将其转换为差分时,问题已解决。