我们 在仪表组产品中使用 TI TAS5411-Q1播放不同的音调。
放大器的输入通过带通滤波器连接到 DAC 输出(LPF 和 HPF 串联)。放大器输入端的接口为单端接口。
放大器的输出为差分输出、并连接至扬声器。
下面是供您参考的原理图。
问题说明:
我们在理想状态下在扬声器发出蜂鸣音的同时也听到扬声器噪音。
执行的测试:
我们已通过断开放大器的输入(R11015和 R11016 至 C5113接地)将放大器输入与 DAC 隔离。
测试更新后的原理图如下所示。
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Screenshot-2023_2D00_09_2D00_22-174230.jpg
观察结果:
使用上述设置测试放大器输出后、我们会看到下面突出显示的噪声。

我们甚至已经断开了所有输入放大器(故障, I2C 通信,静音,待机).
但我们仍然可以看到放大器输出上的噪声。
我们需要了解导致这种噪声的根本原因是什么。
如果需要任何其他信息、请告知我们。
当我们需要反馈给客户时、尽早请求回应。