This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:关于 LC 滤波器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276037/tpa3136d2-regarding-to-the-lc-filter

器件型号:TPA3136D2

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

当 LC 滤波器常数配置为10uH 和2.2uF 时、不输出音频。 请您调查原因吗?

条件如下。

[1]根据 EMI 测量的评估结果,在 TPA3136D2的音频输出部分中实施了一个 LC 滤波器作为发射对策。

[2]此滤波器被配置为数据表中建议的33uH 和1uF 的常数,用于8Ω 的扬声器阻抗。

[3]确认正常运行

[4]考虑到安装条件,更改了常数,并将配置更改为10uH,2.2uF,这与数据表上的常数和截止频率接近。

[5]输出电压在正负两种情况下都是6V 恒定的,没有声音输出。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:

    您能支持吗?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa:  

    您是否可以提供原理图或在 EVM 上执行了这些测试。

    使用的电源电压是多少?

    此致、
    路易斯


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我从客户那里获得了原理图。 而电源电压为12V。

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../20231005schematic.pdf

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa:

    驱动器件的输入是什么? 似乎您在放大器的输入端有一个完整的 L-C 滤波器。 是否能够将输入直接驱动到放大器的输入电容器?

    此致、

    路易斯