请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3136D2 您好、团队成员:
我收到了客户的问题。
当 LC 滤波器常数配置为10uH 和2.2uF 时、不输出音频。 请您调查原因吗?
条件如下。
[1]根据 EMI 测量的评估结果,在 TPA3136D2的音频输出部分中实施了一个 LC 滤波器作为发射对策。
[2]此滤波器被配置为数据表中建议的33uH 和1uF 的常数,用于8Ω 的扬声器阻抗。
[3]确认正常运行

[4]考虑到安装条件,更改了常数,并将配置更改为10uH,2.2uF,这与数据表上的常数和截止频率接近。
[5]输出电压在正负两种情况下都是6V 恒定的,没有声音输出。

此致、
马萨