This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:差分线路输出波形失真

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277269/tlv320aic3105-distorted-waveforms-on-differential-line-outputs

器件型号:TLV320AIC3105

我们已经通过控制 MCU 为编解码器设置了一个"透明"直通。 通过这种方法、我们检查了输入信号振幅的一致性。
我们输入一个三角波、从我们读取的数字值中确保没有削波。

我们将使用 DAC 的线路3和差分输出。

从编解码器 LOP 和 LOM 引脚上、信号已经不一致并导致奇怪的失真波。

黄色:传入波形

绿色:运算放大器输出端的输出波

橙色:编解码器 LOP 输出引脚

如上所述、但橙色为 LOM 引脚

欢迎提供任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您使用的路径吗?

    1.您是否已使用音频仪器检查 DOUT、并匹配您的输入波形?

    2.您是执行从 DOUT 到 DIN 的直接环回还是 MCU 进行了某种处理?

    3. LO 输出是否耦合了交流/直流?

    4. 编解码器中是否有数字处理功能?

    我已经通过从 DIN 到 LO 的三角输入进行了测试、它显示了使用 AP 的输出上的三角波形。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我们最后在文档中发现,为线路输出供电的寄存器设置被错误地指示为只读!
    这就是我们忽视它的原因。
    现在问题已经解决了。