This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:TLV320AIC3106多处理器 I2S 通信

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278278/tlv320aic3106-q1-tlv320aic3106-multi-processor-i2s-communication

器件型号:TLV320AIC3106-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

团队、

正如我在  TLV320AIC3106的 D/S 中所示、我们支持如下示意图。

目前我想让处理器1和处理器2通过 I2S 通过 AIC3106直接通信、这可以帮助我减少处理器1和2之间的线路连接数。 AIC3106是否支持该功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供方框图吗? 我不确定我是否理解您的请求。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pdjuandi,

    由于这仍然是函数评估、我没有详细的图表。 下面是简单示意图。 处理器1希望仅通过 WCLK、BCLK、DIN、DOUT、MFP3 GPIO1和 GPIO2、 处理器1和处理器2之间没有直接连接线路、DOUT 除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AIC3106器件中、它们是2个独立的音频接口、因此2个主机/处理器可以分别发送/接收音频。

    您是否考虑使用 AIC3106将信号从主机1路由到主机2,如下所示?

    主机1是主器件、主机2是从器件吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pdjuandi,

    是的、您在图片中回答正确。 是否受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是此器件提供的、但可以通过 AIC3262使用。

    TLV320AIC3262数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致。