请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3106-Q1 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106
团队、
正如我在 TLV320AIC3106的 D/S 中所示、我们支持如下示意图。

目前我想让处理器1和处理器2通过 I2S 通过 AIC3106直接通信、这可以帮助我减少处理器1和2之间的线路连接数。 AIC3106是否支持该功能? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
正如我在 TLV320AIC3106的 D/S 中所示、我们支持如下示意图。

目前我想让处理器1和处理器2通过 I2S 通过 AIC3106直接通信、这可以帮助我减少处理器1和2之间的线路连接数。 AIC3106是否支持该功能? 谢谢!
您好!
这不是此器件提供的、但可以通过 AIC3262使用。
TLV320AIC3262数据表、产品信息和支持| TI.com
此致。