This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:无音频输出(使用 TAS5825MVM 作为外部板)

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277894/tas5825mevm-no-audio-output-using-tas5825mvm-as-an-external-board

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

大家好!

目前、我使用 TAS5825MEVM 作为外部板、并连接到我的 MCU/音频接口。

因此,基本而言:

MCU/音频接口-> TAS5825MEVM  

WCLK -> LRCLK

BCLK -> SCLK

SDATA -> SDIN

SDA <-> SDA

SCL -> SCL

GPIO -> PDN (低电平有效)

所以我的问题是、TAS5825M 目前没有音频输出。
我希望这里有人可以帮助我解决这个问题。

我将分享我的寄存器设置和启动顺序以供参考。

读取寄存器:

03h 0x03、68h 0x03、70h 0x00、71h 0x00、72h 0x00、 73h 0x00

此外、关于 DSP 存储器或进程流、
在本例中、我是否需要通过 I2C 手动写入每个 DSP 存储器寄存器?
因为我不使用 PPC3应用。

任何反馈或信息都可能非常有帮助。

谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd、

    我们建议使用 PPC3生成脚本以配置 TAS5825M、您可以使用终端系统配置面板、转储到头文件、它将输出 i2c 初始化脚本来配置器件和 DSP 寄存器。

    此致、
    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  
    感谢您的回复。
    非常感谢。

    规格。
    我将尝试根据您提供的输入来配置 DSP 寄存器。

    还有一件事、
    我可以确认不输出音频的原因是 DSP 寄存器未正确写入? 还是根本没有写出来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohd

    Unknown 说:
    03h 0x03、68h 0x03、70h 0x00、71h 0x00、72h 0x00、 73h 0x00

    您的寄存器值显示器件已处于播放状态且没有故障。 您可以尝试在器件的输出侧进行测试、看看是否可以找到 PWM 输出、是否可以确保 I2C 正常工作。  

    然后、您可以检查 SDIN 信号是否已正确发送到器件中。