主题中讨论的其他器件: TAS5825M
大家好!
目前、我使用 TAS5825MEVM 作为外部板、并连接到我的 MCU/音频接口。
因此,基本而言:
MCU/音频接口-> TAS5825MEVM
WCLK -> LRCLK
BCLK -> SCLK
SDATA -> SDIN
SDA <-> SDA
SCL -> SCL
GPIO -> PDN (低电平有效)
所以我的问题是、TAS5825M 目前没有音频输出。
我希望这里有人可以帮助我解决这个问题。
我将分享我的寄存器设置和启动顺序以供参考。
读取寄存器:
03h 0x03、68h 0x03、70h 0x00、71h 0x00、72h 0x00、 73h 0x00
此外、关于 DSP 存储器或进程流、
在本例中、我是否需要通过 I2C 手动写入每个 DSP 存储器寄存器?
因为我不使用 PPC3应用。
任何反馈或信息都可能非常有帮助。
谢谢你。