This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260Q1EVM-PDK:如何设计交流耦合电容器?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279283/pcm6260q1evm-pdk-how-to-design-ac-couple-capacitor

器件型号:PCM6260Q1EVM-PDK

大家好、

我的客户发现在 PCM6260 EVM 的原理图中、交流耦合电容器为1uF、但 BOM 列表显示电容器为22uF、封装为1210 (非常大)

哪一项是正确的值?

我的客户使用来自输入电阻器计算器的4.7k Ω 偏置电阻器、总输入电阻器约为4k Ω、加上1uF、-3dB 频率为40kHz。 1uF 麦克风系统没问题、对吧?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    1uF 是交流耦合模式的正确值、EVM BOM 列表似乎存在划线错误

    Unknown 说:
    我的客户使用来自输入电阻器计算器的4.7k Ω 偏置电阻器、总输入电阻器约为4k Ω、加上1uF、-3dB 频率为40kHz。 1 μ F 的麦克风系统没问题、对吗?

    是的。

    此致、