请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6260Q1EVM-PDK 大家好、
我的客户发现在 PCM6260 EVM 的原理图中、交流耦合电容器为1uF、但 BOM 列表显示电容器为22uF、封装为1210 (非常大)
哪一项是正确的值?
我的客户使用来自输入电阻器计算器的4.7k Ω 偏置电阻器、总输入电阻器约为4k Ω、加上1uF、-3dB 频率为40kHz。 1uF 麦克风系统没问题、对吧?
非常感谢!