This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2EVM:音频论坛

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1264994/tpa3126d2evm-audio-forum

器件型号:TPA3126D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3126D2

尊敬的先生:

我正在评估 TPA3126DEVM 评估板。 我的 EVM 板配置如下。

-在 BTL 模式下使用 LIN (J9)(通过 J15:J17跳线连接 GND)单端模式

负载阻抗: 8欧姆

输出功率:30W

-PVCC=AVCC=24V

-J21 (PLIMIT)开路

-J22 (SD、FAULT):开路

-音频输入电平:appox.2.2Vp-p

问题:

结果很奇怪。 未观察到音频输出。

Lout+=大约21V、Lout-=大约45V 的直流电平(基准为18.6V)。

然而、当向 LCH 提供平衡音频信号时(将正信号连接到 J18、将负信号连接到 J20)

它运行正常。

我想在单端模式下使用此电路板。

请帮帮我。

我接下来应该怎么做?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种类型的电缆来连接 J9?  

    J9是默认连接到 GND 的连接器、您应该插入 J9、然后内部 GND 连接将断开。

    因此、当使用插入 J9的电缆时、您可以检查 C19和 C22侧的音频输入。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的提示回复。

    我使用了 BNC 到 RCA 的转换连接器。 (请参阅随附的照片)

    当连接器插入 J9时、我看到 C19和 C22的音频输入信号为 GND。 (无论 J19是否跳线)

    情况没有改变。

    我还有其他应该做的事情吗?

    此致、

    Osamu

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oasmu-San:

    那么 J18和 J20不能处于这种模式、否则器件将处于 PBTL 模式。

    如果您使用 J6连接器、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    它会在 PBTL 模式下工作。 (J18、J20:IN (短接)、使用 J6连接器)

    如前所述、如果平衡音频信号馈送到 J18和 J20、它还可以在 BTL 单通道模式下工作。  

    但是、如果我在 BTL 立体声输出模式下对1kHz 音频输入使用 J6连接器、则差分输出信号会像所附的照片一样异常。

    此波形每秒出现一次。

    我还附上了董事会的照片。

    你有什么建议吗?

    此致、

    Osamu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oasmu-San:

    噪声频率是多少?

    1KHz 音频源是什么? 您是否使用 AP 检查 FFT? 可能是来自音频输入的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的答复。

    我想暂时停止我们的讨论、因为评估边界可能会因某种原因而损坏。

    我们 将在下周为您提供另一个板(相同型号)、并会再次与您联系。

    此致、

    Osamu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oasmu-San:

    没问题。

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    你好!

    新评估板的工作正常。

    不过、我还有一个问题。

    当50Hz 的音频信号被提供到评估板中时、不同的方框图下显示了输出信号的不同结果。

    请参阅随附的文件。

    --在块 Diagram1的情况下

    评估板的输出信号正常。

    --在块 Diagram2的情况下

    在上电操作完成前、输出信号会关断且不会恢复。

    为什么会发生这种情况?

    它是否与转运人的特点有关?

    此致、

    折原修

    e2e.ti.com/.../Visio_2D00_question-for-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oasmu-San:

    对于变压器负载情况、请参阅以下应用手册。

    AMP 关断与故障相关。 我认为是 OC 故障。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa133/sloa133.pdf?ts = 1695114755562&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSLOA133%2526nr%253D25

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的回答。

    我查看了应用报告。

    如果输出信号被 SCP 关断、那么从故障情况中恢复是否需要电源关断-接通序列?

    根据 TPA3126 [8.3.9直流检测保护]数据表、"连接 FAULTZ 和 SDZ 引脚可实现

    FAULTZ 引脚功能、可自动将 SDZ 引脚驱动为低电平、从而清除直流检测保护锁存。"

    对吗?

    此致、

    折原修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oasmu-San:

    是的、SDZ 可连接至故障引脚。 触发故障后、FAULT 引脚将被拉至低电平、SDZ 也将被拉至低电平以重置器件。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek San

    感谢你的帮助。

    此致、

    折原修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek San:

    抱歉、出现了新问题。

    我正在 使用 TPA3126D2调试最初设计的电路板、可看到带阻抗变压器输出端子的1kHz 正弦波输出。

    输出电平为30W (大约282Vp-p/330ohm)。

    但是、TPA3126的输出经常被关断、并且输出信号在输出电平被减少至大约56Vp-p 前永远不会恢复。

    (请参阅连接1)

    当我断开变压器并将8 Ω 电阻负载连接到 TPA3126D2的输出时、这种现象绝不会发生。

    您能给我关于解决这个问题的建议吗? (请参阅连接2)

    此致、

    Osamu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oasmu-San:

    我认为输出电压无法达到282Vpp。 PVDD 范围为4.5V ~ 26V、因此输出峰值电压为26V max (请勿考虑迹线损耗)。 一旦输出电压达到26V 并且功率增加、输出将被削波。

    尽管有相同的功率30W,但输出电压不相同。 功耗也很大。

    关断应与热相关、器件为 OTSD。  

    此致、

    德里克